结果:找到"DWDM光模块 DWDM中心波长",相关内容1000条
  • 从百兆到百G,DWDM光模块的演进
  • DWDM(密集波分复用)技术通过在光纤上同时传输多个不同波长的光信号,实现多波长复用,提高光纤传输容量,是专为大容量、长距离传输而设计的光模块。随着5G通信的发展建设,DWDM由于其特性被广泛应用于5G前传和城域传输。为此,DWDM光模块也在不断发展,速率从100M、1G、10G、25G升级到现在的50G、100G,以及未来的400G,DWDM光模块已成为连接5G通信未来的关键组件。本文我们探讨易飞扬25G速率以下的DWDM光模块。低速SFPDWDM光模块易飞扬低速SFPDWDM光模块包含100M、1G及2.67G的单速率光模块和支持100Mbps至2.67Gbps的多速率DWDM光模块,均...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2024-01-26 11:28:00
  • 基于PAM4调制的下一代DWDM光模块
  • DWDM密集波分技术经历了越来越高的调制速率,包括1.25GNRZ,2.5GNRZ,10GNRZ以及25GNRZ,采用高阶调制PAM4的有50GPAM4和100GPAM4两种速率;以及当前非常具有竞争力的DWDM相干调制技术,主要面向200G和400G,以及未来的800G高带宽业务。PAM4DWDM光模块可插入嵌入式DWDM,可直接插入适当的数据中心路由器或交换机,无需单独的DWDM转换器平台,显著降低成本并简化部署和维护。此外,通过适当的色散补偿模块(DCM)和EDFA放大系统,可以将PAM4模块添加到现有的DWDM网络中以实现混合传输。基于PAM4高阶调制的下一代产品形态有:50G(1X...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PAM4,DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-06 16:28:00
  • 常用DWDM光器件究竟有哪些?(附解决方案)
  • DWDM:DenseWavelengthDivisionMultiplexing(密集波分复用)是能组合一组光波长用一根光纤进行传送的技术。这是一项用在现有的光纤骨干网上提高带宽的激光技术。DWDM技术是光网络的扩展,DWDM的主要优势在于它独立于协议和传输速率,基于DWDM的网络可以在IP,ATMSONET,SDH和以太网中传输数据。本文介绍DWDM常用光器件,以及这些光器件的组合解决方案。DWDM系统通常有以下光器件:DWDM光模块、DWDMMUX/DEMUX、DWDMOADM和光放大器。DWDM光模块作为光模块中的一类,DWDM光模块和普通光模块一样,是光电信号转换的重要器件。DWMD...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-22 16:29:00
  • 400G可插拔光模块与相干DWDM结合实现长距离DCI
  • DWDM和路由技术的结合是400G可插拔DWDM光模块长期合作的关键。相干DWDM产品准备与400G相干DWDM可插拔光模块的引入保持同步。本文将研究相干DWDM的演进,更深入地研究400GQSFP-DD相干DWDM可插拔光模块背后的细节,并探讨如何实现DWDM和路由技术的融合。相干DWDM发展在不到10年的时间里,DWDM模块取得了长足的进步,光器件变得越来越小,速率越来越高。它在同一时间段内速率增长了10倍:从2011年的40G增长到今天的400G,在不久的将来还会有800G的可插拔光模块出现。图1:相干DWDM模块的演变相干光学技术的引入是DWDM系统开发中最重要的创新之一。相干光学设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 400G 数据 相干DWDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-28 11:04:00
  • 剖析数据中心三层网络结构设备的光互连方案
  • 数据中心是现代信息网络的重要基础设施,由于网络需求的不断增加,对数据中心服务器的规模要求也越来越大。目前,数据中心常见的网络系统架构为三层架构,包含核心层、汇聚层以及接入层。下面易天光通信(ETU-LINK)就给大家介绍下传统数据中心网络架构及互连方案。(1)接入层接入层由各功能设备和接入交换机组成,提供主机和服务器在数据中心中的接入,支持主机端口的访问控制,具有高密度的接入能力,为用户提供网络访问功能及相关网络服务。接入层交换机的上行端口为光口,下行端口与服务器连接时可采用光口,如果距离小于30M也可以采用电口,用Cat.6A类双绞线连接。接入层与汇聚层互连方案:目前接入交换机端口到汇聚交...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-09-27 18:38:00
  • DWDM光模块知识扩展
  • DWDM光模块属于密集波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内传送数据,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块是针对密集波分复用的光模块,它有45个通道可以选择(C17-C61),波长范围(1563.86~1528.77nm)。常见的DWDM光模块类型有:DWDMSFP、DWDMSFP+和DWDMXFP。由于DWDM光模块的通道间隔密集,适用于较远距离的大型光网络,如果您正在寻找长远距离的光模块并希望能有更好的可扩展性,易天光通信(ETU-LINK)的DWDM光模块是理想的选择。DWDM光模块的应用DWDM光模块可用于放大的DWDM网络、固定和可重构OADM的环型网络拓扑结构...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: DWDM DWDM 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-19 16:35:00
  • 5G前传—25GDWDMSFP28光模块
  • 在5G网络部署中,直连场景一般采用25G光模块,支持单纤和双纤双向这两种类型。而有源WDM应用场景采用的是25G彩色光模块,通常为25GCWDM和25GDWDM光模块。接下来,易天光通信ETU-LINK将在本文详细讲解25GDWDMSFP28光模块。25GDWDMSFP28光模块主要用于满足5G前传业务的需求,其器件采用EML+APD方案,最大速率高达25.78125Gbps,通过单模光纤传输距离最高可达10km。易天光通信的25GDWDMSFP28系列光模块支持C-band全波长(间隔0.8nm,即100GHz),广泛应用于25G以太网和CPRI/eCPRI。产品特征:◆采用可热插拔的SF...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G DWDM SFP28 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-06-06 16:58:00
  • 什么是10GDWDMSFP+万兆波分光模块?
  • 10GDWDMSFP+密集波分光模块,采用可热插拔的SFP+封装,最大速率高达11.3Gbps,选用EMLCOOLED发射激光器(比传统DFB激光器更适合于高速率、长距离的传输),双工LC光口,在单模光纤上传输距离最高可达80KM,带数字诊断监控功能。DWDMSFP+光模块特点◇全双工收发一体模块◇符合SFP+MSA、万兆以太网、CPRI、光纤通道、SONET/SDH和OTNOTU2e标准◇可选波长C61-C15通道:1528.77nm-1565.50nm(间隔0.8nm,C15-C61通道)◇传输距离最高可达20至80公里◇可选工作温度范围:商业级,扩展级,工业级◇电源电压3.3V◇符合R...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 10G DWDM SFP+ 发帖人:光纤模块 发帖时间:2020-04-15 18:00:00
  • 易飞扬200GQSFPDDPSM8光模块助力数据中心低成本持续演进
  • 讯:光互连技术从100G正在走向200G/400G,数据中心的演进有着多种不同的路径。易飞扬独有的PSM全系列产品线就是其中一种低成本的光互连路径,包括40GPSM4,100GPSM4,200GPSM8全速率并行光模块产品,均是基于NRZ编码格式。200GQSFPDDPSM8光模块易飞扬新近推出的200GQSFPDDPSM8光模块满足QSFP-DDMSA标准,传输距离高达10KM,采用并行8路、单路25Gbps设计,低功耗优势显著,功耗小于6W,工作温度满足0~70℃。工艺精良。独到设计的光引擎,不仅提升生产效率,更大的优点在于大幅度降低产品成本。QSFP-DD凭借其倍增的宽带优势,成为下一...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 数据 发帖人:专说光通信 发帖时间:2019-02-15 17:52:00
  • 【知识百科】DWDM光模块有哪些分类?有什么优势?应用在哪些方面?
  • DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)就是所谓密集波分复用技术,指的是一种光纤数据传输技术,这一技术利用激光的波长按照比特位并行传输或者字符串行传输方式在光纤内传送数据,而DWDM光模块正是结合了这种技术的光模块,它有40个常用通道可以选择。广泛应用于通信网络的不同领域,包括远距离骨干网、城域网(MAN)、居民接入网和局域网(LAN)等,今天我们将会一起分享学习DWDM光模块的相关知识。什么是DWDM光模块?DWDM光模块属于波分复用技术,使用不同的波长将多个光信号复用进一根光纤内,该操作无需消耗任何功率。DWDM光模块的通道间隔较小、需要额外的波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 万兆多 DWDM 发帖人:etulink 发帖时间:2018-04-26 16:24:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: